Innvirkningen av befolkningsvekst, vannmangel og klimaendringer på vanntilgjengeligheten er betydelig. Gjenbrukt vann er den mest bærekraftige vannkilden, og bruker fire ganger mindre energi sammenlignet med avsaltet sjøvann. Safi Water Recycling Plant er et unikt anlegg i Ajman, UAE (De forente arabiske emirater) hvor opptil 13 000 kubikkmeter per dag med renset avløpsvann poleres til svært høye kvalitetsstandarder.
Vår løsning
Pålitelige, nøyaktige og robuste elektromagnetiske strømningsmålere for prosessovervåking og faktureringsapplikasjoner
Inline overvåking av kritiske kvalitetsparametere ved både innløp og utløp av mebranene for omvendt osmose
Sørger for effektiv membranrengjøring
Reduserte totale eierkostnader (TCO)
Lokal support og servicekompetanse
“Samarbeidet med Endress+Hauser har banet vei for en mer bærekraftig fremtid for vann. Enkel håndtering av instrumenter for maksimert sensorlevetid og lokal ekspertise har bidratt til en lavere TCO.”
Habib ur Rahman, Anleggssjef
Safi, De forente arabiske emirater (UAE)
Kundens utfordring
Som ansvarlig operatør overvåker Safi kontinuerlig ulike parametere for å sikre at vannkvaliteten på permeatet alltid oppfyller de strenge kravene som stilles av sluttbrukerindustrien. Gjenbruk av vann innebærer ofte avanserte behandlingsprosesser som membranfiltrering og omvendt osmose. Å håndtere disse komplekse behandlingstrinnene krever arbeidskraft, tilgjengelighet av dyktig personell og betydelige investeringer.
Realisering
Ultrafiltrerings- og omvendt osmosemembraner er utsatt for begroing og avleiring som oppstår når oppløste og uoppløste partikler og mineraler samt mikroorganismer samler seg på membranoverflatene, noe som reduserer permeabiliteten og energieffektiviteten. Optimal overvåking av kritiske parametere sikrer igangsetting av tidsriktige kjemiske rengjørings- og tilbakespylingssykluser som er kritiske for å forhindre nedbrytning av fluks og forlenge membranens levetid og utskifting av den.
Safi operates and develops wastewater reuse assets for the Emirate of Ajman. The company manages public infrastructure as a profitable environmental manner that fulfils the high standard of sustainability that lies at the heart of the Ajman Government’s values.
As a winner of the coveted Global Water Awards for “Water Reuse Project of the Year 2012”, the plant is the first branded water reuse operations in the world.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.